结果:找到"FRAM,存储器,Nand Flash",相关内容1000条
  • FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
  • 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SPI NAND FLASH 芯片 SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:00:00
  • stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
  • 文章目录stm32CubeMx实现SD卡/SDnandFATFS读写测试1.前言2.环境介绍2.1软硬件说明2.2外设原理图3.工程搭建3.1CubeMx配置3.2SDIO时钟配置说明3.2读写测试3.2.1添加读写测试代码3.3FATFS文件操作3.3.1修改读写测试代码3.4配置问题记录3.4.1CubeMx生成代码bug3.4.2SD插入检测引脚配置4.结束语1.前言SD卡/SDnand是嵌入式开发中常为使用的大容量存储设备,SDnand虽然当前价格比SD卡高,但胜在价格、封装以及稳定性上有优势,实际操作和SD卡没什么区别。测试过程中使用的是CS创世SDNANDFLASH由深圳市雷龙发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪,芯片,,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-09 16:34:00
  • 单板硬件设计:存储器(NANDFLASH)
  • 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪,芯片,,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-19 16:27:00
  • FRAM作为代码存储器应用中的单芯片解决方案
  • 通常将采用存储器技术的应用分为可执行代码和数据任务。可执行代码要求使用非易失性存储器,并在所有条件下都能够保留存储器中的代码。数据任务则要求能够对存储器进行快速、简易且无限次数的读/写访问。会根据应用程序来决定执行数据任务的存储器是易失性的还是非易失性的。通常可执行代码的存储器采用基于ROM的技术,而数据任务的存储器则采用基于RAM的技术。作为赛普拉斯中的一款非易失性RAM产品,FRAM提供了独特的优点—它能够将可执行代码和数据组合在一个单存储器中。本篇文章介绍的是代码存储对存储器的要求.代码存储对存储器的要求◆非易失性◆相应的容量◆读取访问时间◆防止意外写入的能力◆在某部分或某段代码中的现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,,Nand Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-23 16:07:00
  • NANDFLASH系统的权衡利弊
  • NANDFLASH是一种大众化的非易失性存储器,主要是因为小型和低功耗且坚固耐用。尽管此技术适合现代存储,但在将其列入较大系统的一部分时,需要考虑许多重要特性。这些特性适用于所有类型的存储,包括耐用性,密度和性能,每千兆字节价格,错误概率和数据保留。在设计使用NANDFLASH的系统时,选择适当的特性平衡非常重要。闪存控制器还必须足够灵活,以进行适当的权衡。选择正确的闪存控制器对于确保闪存满足产品要求至关重要。闪存概述闪存单元由修改的场效应晶体管(FET)组成,在控制栅极和通道之间的绝缘层中具有额外的“浮置”栅极。通过施加高压将电荷注入到浮栅上(或从浮栅上去除)。这会改变打开晶体管所需的栅极...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,FLASH,SRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-10 14:19:00
  • 如何使FRAMMCU速度更快所需功耗最低
  • 采用FRAM的MCU为何就能具有诸多优势呢?举例说明:TI做了一个实验,如果要写13Kbps的数据到DRAM里需要花1秒时间,大约要用2200uA的功耗去做写的功能,但如果用FRAM来做只要10ms、9uA就可以把数据写完。通过比较可以看到,如果要写很多数据到Flash等传统存储器里,FRAM速度会更快而所需功耗却最低。从擦写数据次数来看,一般存储器写一万来次就到了极限,可FRAM可以在写了10次方后仍可继续进行擦写操作。由于FRAM速度和SDRAM写的速度差不多相同,在整个MCU架构里,TI做了整体化的类选,就是说放16个FRAM在1个MCU里,这时候FRAM可以当SDRAM使用,也可以充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,MCU, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-30 17:26:00
  • NandFlash结构及错误机制
  • NandFlash是一种非易失性存储器,具有读写速度快.功耗低.存储密度高等优点,目前被广泛应用于电子产品中,如固态硬盘(SSD)、手机、数码相机等。进入21世纪以来,随着CPU主频以及IO频率的不断提高,传统硬盘由于读写速度慢等原因已经成为PC、服务器存储等领域发展的瓶颈。由于基于NandFlash的存储相比于传统硬盘存储具有体积小、读写速度快.抗震动强、温湿度适应范围宽等优点,NandFlash的市场份额正在迅速扩大,逐步取代传统硬盘。尤其在航天航空、国防军事等特殊的应用环境领域中,NandFlash已经成为存储设备的首选。NandFlash存储器内部是由存储单元“浮置栅晶体管”阵列排布...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Nand Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-26 15:02:00
  • Flash存储器的故障特征
  • Flash存储器是一种基于浮栅技术的非挥发性半导体存储器,一般有NOR、NAND、DINOR和AND等几种类型。作为一类非易失性存储器,Flash存储器具有自己独特的优点:不需要特殊的外部高电压即可进行电可擦除和重复编程,成本低及密度大,因而广泛用于嵌入式系统中。与RAM不同的是,Flash存储器除了具有一些典型的存储器故障类型外,还会出现一些其它的故障类型,例如NOR类型的Flash还会出现以下主要故障类型:(1)栅极编程干扰(GPD)和栅极擦除干扰(GED),对一个存储单元的编程操作引起同一字线上的另外单元发生错误的编程或擦除操作。(2)漏极编程干扰和漏极擦除干扰:对一个存储单元的编程操...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Flash,Flash, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-16 14:54:00
  • flash存储器原理及作用是什么?
  • flash存储器的工作原理  flash存储器又称闪存(快闪存储器),是一种电可擦可编程只读存储器的形式,是可以在操作中被多次擦或写,EEPROM与高速RAM成为当前最常用且发展最快的两种存储技术。计算机的BIOS、数字照相机等的存储卡中都使用闪存。flash存储器的主要特点是在不掉电的情况下能长期保持存储的信息。就其本质而言flash存储器属于EEPROM(电擦除可编程只读存储器)类型。它既有ROM的特点,又有很高的存取速度,而且易于擦除和重写,功耗很低。目前其集成度已达4MB,同时价格也有所下降。由于flash存储器的独有优点,如在一些较新的主板上采用FlashROMBIOS,会使得BI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: flash flash 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-16 17:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: